This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:无论 SYSOFF 如何、都禁用自动 IN 至 OUT

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695585/bq24075-disabling-the-automatic-in-to-out-regardless-of-sysoff

器件型号:BQ24075

从数据表中:

此外、经稳压的系统输入可在插入电源时实现即时系统开启、即使在电池完全放电的情况下也是如此。

基本上、当您插入充电电源时、此部件将忽略 SYSOFF、输出将变热。  我使用 SYSOFF 作为电路的主电源控制、这对我的应用来说是很烦人的。  是否有办法绕过此功能?  我不希望系统在插入充电电缆时通电、例如、如果 SYSOFF 为高电平。  我希望在应用充电电源时保持关闭状态、但仍为电池充电。

也许是一个对我适用的器件的建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    当 EN1和 EN2被拉高时、bq24075将关闭 Q1、断开输入与 OUT 的连接。 当 SYSOFF 为高电平时、Q2也关闭。
    在这种情况下、OUT 上不存在电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不知道为什么我没有想到它!  解决了我的问题。  谢谢!