This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:关于负载调节

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696790/tps543c20-about-load-regulation

主题中讨论的其他器件:TPS543C20

您好!

在数据表 P.25的表6中、负载调节被写为0.5%。

Q1:在两相的情况下、如果我们认为在最坏的情况下每个 IC 有0.5%的变化、负载调节是否会大约为1%?
Q2:负载点调节在哪里? 它是否靠近 IC? 还是负载侧? 对于负载侧、电感器的 DCR 和接线电阻的总和是多少?
Q3:是否可以认为负载调节引起的输出偏差与该器件中的电流成正比?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sakai-sa、
    A1。 仅使用一个基准、因此 TI 仍为0.5%。 另一个 IC 通过 VSHARE 和 ISHARE 引脚"共享"信息。
    答2. TPS543C20具有差分遥感功能、因此可在负载处具有调节点。 它考虑了 Vout 侧和返回侧的所有压降。
    答3. 由于负载变化、始终存在一定的电压偏差。 我没有两相设计的负载调节数据,但它与 EVM 用户指南 www.ti.com/.../sluubk7.pdf 图6中显示的单相设计类似