This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:DCS/DCAP 模式解决方案是否需要增益/相位裕度测量?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53319, TPS53318, TPS62140, TPS53314, TPS53679, TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696787/tps62140-is-gain-phase-margin-measurement-necessary-for-dcs-dcap-mode-solution

器件型号:TPS62140
主题中讨论的其他器件:TPS53319TPS53318TPS53314TPS53679TPS53622

您好!

我的一些客户要求对 TPS62140/TPS53314/TPS53318/TPS53319进行增益/相位裕度测量。

我听说恒定导通时间控制器不需要它、因为它不是传统的电压/电流模式控制。

我是否知道原因并征求您的意见? 而 TPS53679 / TPS53622等 VR13呢?

标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    请参阅产品页面上的此应用手册、了解如何测量 DCS-Control 的波特图: www.ti.com/.../slva465a.pdf

    其他人需要对 TPS5器件进行评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stan、
    最好为每个器件型号单独发布一个帖子。 这样、您就可以确保每个问题都得到响应。 对于 TPS53318/9、EVM 用户指南www.ti.com/.../slvu728.pdf 中提供了波特图
    没有适用于 TPS53314的图、但您可以按照上述文章中的说明进行测量。