This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:关于 Ucc28063的 OVP 操作

Guru**** 2611405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696661/ucc28063-about-ovp-operation-of-ucc28063

器件型号:UCC28063

当 OVP 处于运行状态时、UCC 28063的状态是什么?
OVP 工作电压是否有上限阈值?
如果有上限阈值并且 OVP 在这种情况下继续运行、那么 UCC 28063的状态是否存在问题?
此外、如果有上限阈值、并且超过了该阈值、UCC 28063会发生什么情况?
感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michifuji-San、

    感谢您关注 UCC28063。 当该器件从 HVSEN 或 VSENSE 引脚感测到过压情况时、控制器关闭。 如果过压条件仍然存在、并且 HVSEN 或 VSENSE 保持高于其 OVP 检测阈值、则控制器不会恢复开关。 只有当 HVSEN 和 VSENSE 均低于 OVP 阈值时、控制器才会恢复运行。

    数据表中的公式30和55说明了如何设置 HVSEN 和 VSENSE 引脚的过压保护电平。 请告诉我这是否满足您的查询。

    此致、
    本·洛夫