This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20242:LM20242 SS 引脚如何工作?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696653/lm20242-how-the-lm20242-ss-pin-works

器件型号:LM20242

尊敬的先生:

以下关于 LM20242 SS 引脚的哪项陈述是正确的? (1或2)

PWM 斜率限制

PWM 延迟时间

谢谢你。

此致

Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德、您好!

    当基准电压低于基准电压时、SS 引脚实际上会降低基准电压。 有效基准电压是以下条件中的较小值:

    1) 1)基准电压
    2) 2)SS 引脚
    3) 3)内部1ms SS 斜坡

    由于该引脚在误差放大器的基准侧工作、因此语句1和语句2都不正确。

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"、如果您有更多问题、请发送对该主题的回复。