This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:反相降压/升压

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01423, TPS563201, TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696453/tps563201-inverting-buck-boost

器件型号:TPS563201
主题中讨论的其他器件:TIDA-01423TPS54335A

你(们)好

我是指 TIDA-01423。

http://www.ti.com/lit/ug/tiducy3/tiducy3.pdf

使用 TPS563201是否可以满足以下条件?

输入:5V

输出:-2V/1.5A

我的计算结果见下表。  如果正确、TPS563201可以满足我们的要求。

输出电压 -2.
输入电压 5.
D 0.3.
Fs 580 kHz
L 1.5
ΔIL μ A 1.724137931
Ilimit 3.3. A
IL (平均值) 2.437931034
输出电流 1.706551724

请您仔细查看我们的估算值吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS563201可用于反相输出应用。 我们的团队针对用作反相降压/升压的 TPS54335A 编写了一份应用手册。 您可以将其作为参考。

    www.ti.com/.../slva910a.pdf