This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:如何根据 UCD3138提高全桥硬开关电源的效率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696182/ucd3138-how-to-improve-the-efficiency-of-full-bridge-hard-switching-power-supply-based-on-ucd3138

器件型号:UCD3138

大家好、我对 UCD3138全桥硬开关演示板进行了建模、以产生24V 输入、5V40A 输出功率。

现在已经实现了主电源功能、但效率仅为84%、低于开发板的92%。

我应该优化哪些方面来提高电路效率? 是否有相关的应用文档建议?

期待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的硬开关全桥演示板未针对您使用它的输入和输出电平进行优化。
    由于电流较高、铜损耗可能太大、损耗与 I^2 (电流平方)成比例增加。

    我们没有提供任何具体的应用手册,但您应该从降低功率级铜损耗开始。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你