This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:电池充电器应用

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695998/tps54821-battery-charger-application

器件型号:TPS54821

您好!

 

我对我们在高电流电池充电器电路中使用的 TPS54821有一些疑问。   问题以粗体显示

TPS54821的输出将连接到大容量电池。   

A.移除输入电源后、是否会有一条通过 TPS54821的反向泄漏路径? 如果是、泄漏路径的阻抗是多少?   出现闩锁情况的可能性

 

2.关于误差放大器、我们将 COMP 规格为 Iswitch gm 为21A/V

B.  

答:是否可以为此获取最小值/最大值?

 

TPS54821在 COMP 引脚上有一个电压偏移。 它看起来像是一个二极管压降、但也可以从温度补偿的0.6V 基准中导出。 我猜失调电压是这样,可以在没有负电源轨的情况下构建其余电路。

a: COMP 引脚与接地的偏移实际上是一个二极管压降、还是源自温度补偿源?

b.我们尝试测量温度系数;但是、该值看起来远小于二极管压降、但比我们预期的值多、如果信号来自稳定基准。

c. 如果失调电压来自简单的二极管压降、您是否能够告诉我们功率级是否具有内置的类似失调电压、该失调电压用于跟踪温度?

i.我们提出这一要求是因为我们需要知道用于外部有源钳位的温度补偿的斜率。 目标是在制造过程中的室温初始调整后、在整个温度范围内具有相对稳定的电流限制。

提前非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.移除输入电源后,由于高侧 MOSFET 的体二极管,将有一条反向泄漏路径。 阻抗很小、但如果 Vin 未接地、不会损坏器件。

    2.无法访问详细参数,很抱歉。

    comp 引脚不是一个二极管或其他二极管的偏移。 它是由闭环计算的电压、并随输出电感器的峰值电流变化而变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢及时的响应、

    关于问题3、我们知道 COMP 引脚上的电压是偏移的。 此外、我们了解零电流输出不一定等于 COMP 引脚上的零电压。 我们要尝试理解的是、导致失调电压的原因是、我们会注意到热漂移。 失调电压是由电阻器(可能随温度漂移)引起的、还是由温度变化较为稳健的器件(如电流源)引起的?

    Don
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是的、电压被视为峰值电流与内部传感器电阻器的乘积、因此它确实具有热漂移。 一般来说、电阻器具有负温度系数、但该值随技术的不同而不同。 当负载较轻且 COMP 不能进一步下降时、由温度补偿的内部基准生成的电压。 因此、在这种情况下、COMP 电压将保持恒定
    情况。