This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:电流感应电阻器公式。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695911/bq35100-current-sense-resistor-formula

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:TIDA-01236

您好!

在8.2.2.5 (电流感应电阻器选择)中输入的单位是多少? 有毫伏、毫欧和毫安、它们是否以整数形式输入到这些亚倍数中? 例如、对于250mA 的电流、结果毫无意义、使用所示的公式将是:

125mV/250mA = 0.5 mΩ 还是500微欧?

此外、我无法从参考设计 TIDA-01236中进行指导、因为它使用了1欧姆电阻器、这是一种高压降。

在该参考设计中、热敏电阻替换为10k 电阻器也存在问题、如果使用内部温度传感器、热敏电阻输入端需要有"dummy" 10k 值、我看不到这方面的任何信息。

最后、我在7.3.4.5中无法理解的问题是"器件假定当 GE 被置为有效时、电池处于静止状态、并使用初始化电压读数来确定开路电压(OCV)。 如果电池在该点没有完全放松、则脉冲之后的电压可能上升到高于 OCV。 这会导致计算出不正确的阻抗。" 因此、电源稳压器、微控制器等有负载。可以将负载降至最低、但系统负载会合理存在、这在满足该要求时是如何工作的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在8.2.25中、讨论的是感应电阻器选择、而不是要输入到数据闪存中的值。

    本参考设计中使用1欧姆电阻、因为预计应用中的电流很小、因此必须使用更大的感应电阻器、以便能够在本底噪声之上获得合理的测量值。
    -是如果使用 tge 内部感应、请使用虚拟10k、不要使引脚保持悬空。
    -只要电流足够低、它就会被视为 OCV 测量、因为在极轻负载下、实际的 OCV 与电池容量不会有显著差异。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Onyx 的响应、
    关于8.2.2.5、我仍然需要知道预期的单位是多少、才能选择感应电阻器。
    关于1欧姆电阻器、我看不到任何有关本底噪声的信息、它甚至建议使用典型的1毫欧感应电阻器。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感应的单位是毫欧。 该监测计通过测量 SRN 和 SRP 引脚的压降来测量电流。 这些引脚上的最大电压为125mV。 因此、您应该将其除以应用预期看到的最大电流、并使您的感应电阻器保持在该值以下。 此外、监测计报告的最小电流分辨率为1mA。