This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:IADD=0V 时的 LED 电流

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696219/tps92515-led-current-at-iadj-0v

器件型号:TPS92515

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS92515并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

(1)当 IADJ 引脚上的电压设置为0V 时、LED 电流不是0mA。

(2)对于每个小于 IADJ 0.5V 的电路板,输出电流变化30%。

原因是什么?  

这些是由于器件的规格而导致的吗?

您能看到随附的文件吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

e2e.ti.com/.../LED-current-per-board.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    看起来电路板"A"肯定有问题、它与其他器件相差很远。

    当 I adj 为零时、LED 中可能存在一些电流、存在一些偏移会导致某些 LED 上的电流大于其他 LED 上的电流。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢你的答复。

    由于您提到的"A"是不同的电路条件、请忽略。

    我知道当 Iadj 为零时、  它会 导致 LED 电流输出。

    我将与 客户分享这些信息。

    当他有另一个问题时、我会再次咨询您。

    此致、

    新一