This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:bq34z100-G1&平衡器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695630/bq34z100-g1-bq34z100-g1-balancer

器件型号:BQ34Z100-G1

大家好、我有 一些2伏的引线辅助电池、因为充电 bq34z100-G1是分配的、但我没有找到平衡串联电池的 IC。 bq34z100-g1数据表中建议使用 bq77930、但该 IC 适用于锂离子电池。我认为 LTC3305是适用的、但该 IC 适用于12伏电池。此外、bq34z100-G1适用于3V 至65V 电池、我的电池为2伏、这是可以的吗?
我是否可以使用 锂离子电池 IC 进行铅酸电池充电和平衡?
可以帮助我找到用于充电和平衡铅酸(PbA)的2V IC 吗?
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ehsan、

    bq34z100-G1可支持2节铅酸电池作为主机或电池组侧电量计、前提是满足电源电压要求(正常运行为2.7V- 4.5V、RAM 更新为2.45V- 2.7V、但不支持数据闪存写入)、但不支持电池平衡。 保护器(如 bq77930)是为锂离子电池设置的、不适用于铅酸化学物质。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、感谢您的关注、但我需要为2伏铅酸充电和平衡器 IC、我想现在 bq34z100-G1不支持为2伏铅酸电池充电。 是真的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ehsan、

    bq34z100-G1是一款电池电量监测计、使用 Impedance Track 算法来确定电池充电状态。 它可用于监控电池充电状态并检测充电终止、但是、该器件不包含内置的充电器。

    有关充电器的更多信息、请使用此处提供 的充电器快速选择工具:www.ti.com/.../battery_chargers_selection_tool

    此致、
    Bryan Kahler