This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801:数据表中的数据表似乎与使能阈值有关

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS73801, TPS3700, TPS3839

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696108/tps73801-data-sheet-appears-to-be-lying-about-enable-threshold

器件型号:TPS73801
主题中讨论的其他器件: TPS3700TPS3839

我有一个应用、在该应用中、我不希望该器件开启(用于开启外部外设)、直到电池上的电压达到特定阈值。  数据表中的 V (IH) EN 高电平输入电压最小值为2V。  因此、我在电池上配置了一个分压器(公认为大- 200kOhm 和1MOhm)、并使用它来驱动使能线路。  然而、在1.5V 的测量电压下、器件导通、这并不完全是预期的效果。

加电后、器件是否默认开启、并需要施加 V (IL)才能首次将其关闭?  如果是、则应在数据表中明确说明这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、

    "撒谎"是一个强有力的词...

    数据表在第6.3节"建议的工作条件"中提到、导通的最小电压为2V、关断的最大电压为0.25V。 但这并不意味着这些是开关阈值、而是仅在这些级别保证开通或关断。

    实际开关阈值可在第6.5节中的 V (EN)线路关断阈值中找到:导通通常发生在0.9V (最大2.0V)、关断通常发生在0.75V (最小0.25V)。

    另一个问题是分压器的欧姆过高。 使能引脚电流为1µA μ A、可产生0.22V 的压降。 因此、您应该减小电阻。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、
    感谢您的快速回复。 我将尝试切换到较低的电阻、并使用1V 作为我的目标、而不是2V。 我根本不会注意到这一点、只是过早打开器件会触发电池充电器芯片中的短路检测电路。 我将报告结果。
    谢谢!
    皮埃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、
    上拉电阻现在为200k、下拉电阻为100k。 在使能引脚上测得的电压为0.669、器件接通。 200k 上拉电阻是否过大?
    谢谢!
    皮埃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、

    TPS73801没有精密使能端。 电气特性表显示了导通时的 EN 电压典型值为0.9V、最大值为2V 请参阅数据表的图11、了解在125°C 下、在整个温度范围内可低至0.3V 的典型 EN 电压

    LDO 没有默认启用状态。 它遵循 EN 引脚上的命令电压。

    由于使能电压范围为0.3V 至2.0V、因此很难在特定电池电压下启用此 LDO。
    TI 没有具有精密使能端的 LDO。 您将需要使用电压监控器或分立式电路来监控电池电压并启用 LDO。 了解一下 TPS3700。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、

    要降低成本、更小的器件也可以使用 TPS3839。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    感谢您的清晰解释、即开关电压与温度相关、并且在很大的范围内变化。 在我的测试中、我发现室温下的开关电压介于0.495V 和0.525V 之间(从2V 开始的很长一段距离)。 我想我们将采用 TPS3839方法、因为它对现有电路的改装相对简单。
    此致、
    皮埃尔