This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3806:TPS3806的 J20版本和 I33版本之间的差异

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696320/tps3806-the-differences-between-j20-version-and-i33-version-for-tps3806

器件型号:TPS3806

大家好、

客户需要了解 TPS3806J20和 TPS3806I33之间的差异。  

数据表显示 VDD 为1.3V 至6V。 但数据表还显示了仅限 J20版本的 CAN  

支持1.8V VDD、I33版本可支持3.3V VDD。 那么、这两者的正确 VDD 是多少

器件?

这两个器件之间是否还有其他差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    两个器件的 VDD 相同:1.3V 至6V

    触发复位的电压阈值不同、并在 EC 表的 V_IT 规格下进行了介绍。 TPS3806J20用于监控2V 电源轨、并在 VDD 降至1.8V 典型值以下时触发复位输出。 TPS3806I33用于监控3.3V 电源轨、并在 VDD 降至3.0V 以下时触发复位输出。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael