This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1s 可编程软启动计时器

Guru**** 2609795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696369/1s-programmable-soft-start-timer

主题中讨论的其他器件:TPS74701

大家好

我们是否有一个 LDO、它具有可编程的1秒软启动计时器功能。

输入电压低于5V、输出电压低于2V。 Iout=200mA。

谢谢!

张希森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hisen:

    请考虑 TPS74701。 需要注意的是、我们通常建议使用比您的应用所需更小的软启动电容器、因为如果 LDO 断电后再重新上电、大型软启动电容器可能无法完全放电;但是、较大的软启动电容器不会损坏 LDO。

    非常尊重、
    Ryan