This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:计算12V 电池的 Rd

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696246/bq24450-calculation-of-rd-for-a-12v-battery

器件型号:BQ24450

继我上一篇关于6V 电池的 Rd 计算的文章 、我尝试使用相同的公式计算12v 电池的 Rd -但遇到了问题。

Poh Ng 在有关12V 电池 Rd 的 EVM 电子表格指南(版本11)的帖子中、Chris Glaser 最终显示为412K 欧姆-但使用 bq24450 公式、正如我对6V 电池所做的那样、Rd 的值为28.6K

我将工作内容附在下面。

我的错在哪里? 狼是错的吗? 或者电子表格中是否有错误?

Vboost = Vref *(Ra+Rb+RC//Rd)÷RC//Rd

其中//表示并联的电阻器、R 等效值为(R1 * R2)÷(R1 + R2)

对于 EVM 板中的12V 电池计算、RC =46000、Vboost 为14.4

14.4 = 2.3 *(92800 +46000//Rd)÷(46000//Rd)

14.4 = 2.3 *(92800 +((46000 * Rd)÷(46000 + Rd)))÷((46000 * Rd)÷(46000+ Rd)))

如果 Rd = Z

14.4 = 2.3 *(92800 +((46000 * Z)÷(46000 + Z)))÷((46000 * Z)÷(46000 + Z))

并使用 www.wolframalpha.com

Z = 28611

Rd = 28.6K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在查看此内容、我将在查看您的计算结果后再返回给您。 谢谢你