This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:bq76930 ADC 电池电压精度 gt;正常温度下为50mV

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696425/bq76930-bq76930-adc-cell-voltage-accuracy-50mv-at-normal-temperature

器件型号:BQ76930

尊敬的团队:

客户通过 bq76930测量的电池电压精度高于50mV、数据表中仅显示25mV。 我们是否有任何校准方法来避免这种情况?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi:
    这应该来自电路板组装期间在部件中引起的应力。 该器件无法校准该感应偏移。 一些用户对 IC 进行了良好的回流焊。 MCU 中的校准可使用单点偏移或多点校准、具体取决于它们的选择。