This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128:[UCD3138128] GPIO 引脚的输入电容

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696349/ucd3138128-ucd3138128-the-input-capacitance-of-the-gpio-pin

器件型号:UCD3138128

您好!

我们的客户希望了解 GPIO IO 引脚在配置为输入引脚时的输入行为,例如 EXT_INT 引脚。

我们在数据表中找不到字符。 我们能否获得一些与之相关的信息?

BR

Brian Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    输入电容在几皮法拉(< 10pF)范围内。
    附加 PCB 迹线电容可以在相同或更大的范围内。