This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907待机模式下的 IQ 问题

Guru**** 2609825 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696494/lp5907-iq-question-on-lp5907-in-standby-mode

器件型号:LP5907

您好专家、

我的客户想知道 LP5907上的 IQ (Vout 为 ON、但无负载)。 我在数据表中看到了规格(Iq=25uA 最大值) 但我想再次确认该 IQ 是否包含所有内容(内部电路功耗、Vout 上的分压器等) 它是从 Vin 测量的? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    根据注5、您所指的 IQ 规格定义为在输入引脚和输出引脚上测量的电流差。  它包含所有内部电路。

    非常尊重、

    Ryan