This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:所有输出 MLCC 应用中的 LM5145

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696269/lm5145-lm5145-in-all-output-mlcc-application

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: LM25145

您好专家、

我的客户对 LM5145/LM25145有疑问。 他们想知道它是否可用于所有输出 MLCC 电容器条件。 我知道、该器件的控制模式是具有前馈的电压模式、这不存在 ACOT 或 DCAP 等输出电容类型限制。 因此、我想再次确认它是否可用于所有 MLCC 条件。 或者、您在不同的角度是否有任何疑虑?

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann_Lien:

    此控制器设计用于与各种输出电容器配合使用。 为了再次确认、我将此请求转发给我们的 LM5145专家 Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    是的、LM5145和 LM25145可以在全陶瓷输出电容器实施方案中正常工作。 请使用快速入门计算器(可从产品文件夹下载)帮助选择补偿组件。 请使用针对施加的输出电压降额的有效输出电容。

    此致、
    Tim