This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:TPS7A16和 PGOOD (PG)的行为

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696444/tps7a16-tps7a16-and-behaviour-of-pgood-pg

器件型号:TPS7A16

您好!

我们正在设计一个使用 TPS7A16 (可调节)作为稳压器的设计。 我们喜欢使用 PG 信号来检测 TPS7A16本身的功率损耗。

但是、我们不确定在整个 TPS7A16自身未通电的情况下 PG 信号的行为。

感谢您的任何建议或提示、

Jeroen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeroen、

    PG 引脚是集电极开路输出、晶体管将 PG 引脚内部连接到 GND。 当电源不好时、晶体管打开、将 PG 引脚拉低。 当电源正常时、晶体管关闭、PG 引脚为高阻抗、并允许外部上拉电阻将 PG 引脚电压拉高。

    如果 TPS7A16在 IN 引脚上的电压为0V 时断电、LDO 将无法驱动 PG 晶体管、从而使其关断。 PG 引脚将为高阻抗。 然后、PG 引脚电压将取决于上拉电压。
    -如果 PG 上拉电阻器连接到 LDO OUT 引脚、则 PG 电压将为0V
    -如果 PG 上拉电阻器连接到电路板上的其他电压,则它将上拉至该电压。

    PG 引脚指示 OUT 何时>标称输出电压的85%。 PG 不指示 LDO 是否断电。