This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:驱动 EN/SYNC 信号

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696138/lmzm33603-driving-en-sync-signal

器件型号:LMZM33603

在一个设计中、我有四个 LZMZM33603模块、我想对其进行同步。 FPGA 使用3.3V 信号电平驱动每个 LMZM33603的 EN/SYNC 输入。 每个 LMZM33603模块都是独立启用的。 对于每个 LMZM33603、我能否将一个 FPGA 输出信号直接连接到一个 LMZM33603的 EN/SYNC 输入、并以同步频率驱动该输出?

LMZM33603数据表第7.3.6节"同步(SYNC)"显示了添加到 EN 电平的交流耦合同步时钟源(通过电阻分压器在图26中生成)。 数据表第6.5节将 EN 显示为数字输入、这表明使用3.3V 数字信号进行驱动也同样有效。 我更愿意使用一个 FPGA 引脚来驱动 EN/SYNC、而不是使用两个引脚和一个电容器/电阻器相加。

我可以不使用 RT 电阻器吗? WebBench 输出在 RT 上指定了一个88.7k 欧姆电阻器、标称开关频率为450kHz、输入电压为24V。 这与 RT 引脚断开时的400kHz 开关频率不远、并且根据数据表3、RT 引脚可保持开路以提供5V 输出。 由于我无论如何都要驱动 EN/SYNC、我是否可以将 RT 引脚保持断开状态并通过 SYNC 调整频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使 LMZM33603同步、 必须通过电容器对时钟信号进行耦合、以使每个器件同步。  然后、可以将 EN 控制连接到电容器之后的 EN/SYNC 引脚。 这将需要2个 FPGA 引脚来实现高速缓冲、

    是的、RT 电阻器可保持开路并通过 SYNC 进行控制。