This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS752:TPS75201功耗等级

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695496/tps752-tps75201-dissipation-ratings

器件型号:TPS752

您能否验证数据表(顶部第3页)中是否正确显示了功耗额定值?

High-K 电路板的散热似乎是正确的、但我不能确切地知道如何随着温度的升高、耗散的能量似乎会下降。 您能解释一下吗?

我确信我只是遗漏了一些东西。 我相信有一个解释。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    表格正确。 标记为 Ta < 25C、Ta = 70 C 和 Ta = 85 C 的列表示 LDO 在保持在工作结温范围(-40至125 C)内时可以消耗的最大功率。 随着环境温度的升高、结温保持在125 C 以下时可以消耗的功率量会降低。

    LDO 在您的应用中消耗的功率将等于(Vin - Vout) x Iout)。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、
    感谢您对此的帮助!
    祝你度过美好的一天!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、
    表存在问题。 Ta < 25C 时的单位应为 W。列出的单位为 ar mW、这是不正确的。 我们可以更改这个吗?
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    是的、这将在下一个数据表修订版中进行更改。

    非常尊重、
    Ryan