This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可调 SMPS

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696127/adjustable-smps

主题中讨论的其他器件:TPS62147

我想设计一个 SMPS、其输出可在电流为2A 时在0.5V 至5V 范围内进行调节。 是否有任何 TI 参考设计可进行调整以实现此目的? 或者是否有人知道任何合适的器件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jon:

    感谢您关注 TI 的解决方案。
    请提供以下更多信息:
    输入电压范围是多少、直流、交流、最大值、最小值?
    输入和输出是否需要隔离?
    3.您是否有任何调整输出电压的首选项、可变电阻是否适合您?
    必须是 SMPS、还是可以接受低效率 LDO?
    5.您是否关心设计价格、效率或开关频率?
    或者其他任何可以帮助我更好地理解您的设计的东西、不胜感激。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    我需要设计一个直流电源。 我有12V 可用于输入、但可以通过一些调节将其降低。  

    我不需要在输入和输出之间进行任何隔离。

    在调节输出方面、我需要能够通过微控制器对其进行调节。 只要我能做到这一点,我就不介意执行。  

    如果 LDO 可以执行该任务、那就没问题。 我之所以想到 SMPS 是因为功率耗散。  

    价格和开关频率无关紧要。

    我要做的是创建一个噪声小于1mV 的低电源、为图像传感器的珀耳帖冷却器供电。 我需要能够控制输出电压、以便能够控制冷却器的温度。 目前、我正在使用 PWM 控制器、但它的噪声太大(26mV 纹波)、这会导致图像传感器数据出现问题。

    谢谢

    Jon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    TPS62147可满足您的电源需求。 您可以通过此处所示的方法调节 Vout: www.ti.com/.../slva251.pdf

    请告诉我这是否适合您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris

    可能适用、就像我可以将噪声降低到足够低的水平一样。

    谢谢

    Jon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    如有需要、您可以首先测试 EVM 并添加第二级滤波器、如下所述: e2e.ti.com/.../design-a-second-stage-filter-for-sensitive-applications