This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:IT2P 规范

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696337/tps23754-it2p-spec

器件型号:TPS23754

尊敬的 TI E2E 会员:

我看到 IT2P 最小值为2mA。

但在数据表 P.33中 、最终计算值为0.625mA

 对于此设计、是否正常?    IT2P 的最小评估电流是否需要2mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    导通规格实际上显示 了 T2P 内部 FET 的 Rdson 特性(非常低)。 因此、如图所示、以较低的电流运行 是可以的。 由于这是一个逻辑信号、因此关键的设计注意事项是光耦输出会变得足够低、以便负载能够识别已连接2类 PSE。

    或者、您也可以查看下面的 TPS23754EVM-420并查看其实现方式。 您可以测量 TP4性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 达尔文:

    感谢您的回复。

    那么、您的意思是 Rdson 最大值= 1/2mA (最小值)= 500R 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    没错。 为了澄清"非常小"的含义、我是说 T2P 电压将根据应用部分计算的电流而降低、通常情况下、仅为逻辑信号节省效率。