This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:它是否将"35mS"更改为"25ms"关于 rejister "clk_low_ timeout"?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695808/ccs-ucd3138-does-it-change-35ms-to-25ms-about-rejister-clk_low_-timeout

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

它是否将 有关 rejister "clk_low_ timeout"的"35mS"更改为"25ms"?

因为客户的规格是25ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    专家将很快回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有 UCD3xxx 器件上的 CLK_LOW_TIMEOUT 为35ms、不可配置。
    根据 PMBus/SMBus 规范、25ms 的超时是最小值、最大值定义为35ms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果产品即将大规模生产、TI 是否可以帮助将寄存器" clk_low_timeout "的35mS 更改为25ms?

    或者如何将 PMBus 的 CLK 和数据提升 到高电平(当 CLK 拉低25ms 时)?

    Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能知道、没有可配置的 CLK_LOW_TIMEOUT 寄存器。
    CLK_LOW_TIMEOUT 只是一个只读标志。

    可通过使用固件和计时器中断来管理从35ms 到25ms 的变化。
    我们无法直接感应 CLK 被拉低、没有指示 CLK 被拉低的标志。
    但是、我们可以使用标准 PMBus 控制器标志来检测在处理通信帧方面缺少进展。
    如果通信帧"卡住"的时间超过25ms、我们可以假设 CLK 保持低电平并复位 PMBus 控制器。