This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320EVM-783:使用 USB2ANY 将 UCD90320连接到 PC

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320EVM-783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696274/ucd90320evm-783-ucd90320-connection-to-pc-using-usb2any

器件型号:UCD90320EVM-783

您好!

我正在对 UCD90320EVM-783进行编程。 现在、我要导出以.tifsm 格式保存的配置文件。

我没有获得导出选项。我正在脱机模式下进行编程。

您的文档将显示“文件”>“导出”选项。

但是、当我在离线模式下尝试同样的方法时、它不会发出命令。

当我单击文件时、我将仅获取该文件

>导入系统文件

>保存系统文件

>将系统文件另存为

>首选项

>退出

(我无法拍摄快照、因此我在 gthem 中进行了列表、如上所示)

我想导出此配置文件、以便我可以转储相同的文件以配置多个设备。

您能向我解释一下这种方法吗?

谢谢、此致、

Ashwath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前,GUI 不支持使用“设备->文件->导出”窗口中的不同选项保存系统文件(.tifsp)。 与脚本文件不同、系统文件(.tifsp)包含多个项目文件(.xml)(仅限器件配置)。

    将系统文件导入到器件时、您将拥有基于器件的选项、这些选项支持或不支持以下选项:导入前清除数据闪存、导入后将配置保存到闪存等