This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL432:稳定中的定义

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, ATL432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695974/atl432-the-definitions-in-stable

器件型号:ATL432
主题中讨论的其他器件:TL431

您好、先生:

     Q1:我 从未在     稳压器上看到过任何有关图稳定的信息。   例如:TL431

   为什么定义对于  ATL432来说特别稳定和不稳定。  

问题2:为什么没有规则图16。为什么与一般 图 14、15、18、19、20不同。 ATL432

请问您能给我解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chang、

    稳定性还取决于 V (KA)。 这就是这些曲线不同的原因。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chang、

    Kai 正确、TL431和 ATL432的稳定性曲线不同。 因此、它们无法使用相同的图。 确保使用相应器件的相应图形。
    对于 ATL432、一旦您知道流经 VKA 的电流和电压大小、就可以使用这些图来了解要使用的 CLoad 大小。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道 ATL432的 I (KA)较低。因此 I (KA)没有曲线是主要原因吗?
    ATL432低 I (KA)。这将导致 ATL432扩大不稳定区域?
    您能否解释一下为什么存在不稳定的区域?
    感谢您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chang、

    低 IQ 不是稳定性曲线形状差异的原因。 器件的内部架构不同、设计时考虑到了某些参数。 因此、稳定性最终会有所不同。

    如果您需要完全稳定的并联电压基准、LM4041系列可在所有电压和电流上保持稳定、同时仍保持低 IQ。
    www.ti.com/.../snos641f.pdf

    -Marcoo