This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:如何对 bq76pl536a 进行编程

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695687/bq76pl536a-how-to-program-bq76pl536a

器件型号:BQ76PL536A
主题中讨论的其他器件:BQ76200

您好!

我们正在为项目设计 BMS。 请建议如何对 BQ75pl536a 进行编程。 此外、我们如何向 该 IC 添加过充电保护和过放电保护 MOSFET。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    您需要一个具有 SPI 接口的 MCU 来与 pl536通信。 该协议的详细信息见数据表。

    为了提供保护、您可以考虑使用分立式继电器/驱动器或 bq76200等附加 IC、具体取决于您的电池组尺寸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还有关于编程的问题。 如果我使用 MSP430作为 MCU、是否需要对 EPROM 地址进行7V 脉冲编程? 或者、通过修改应用手册中给出的源代码、我可以在 MSP430初始化时设置 UV、OV 值和电池节数(设计中每个 IC 4个)?

    此致、
    Pablo Poblete
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    如果您未烧录 EEPROM、则应确保软件足够可靠、以知道发生了 POR 并重新初始化器件。