请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM34927 我使用 LM34927将24V 转换器转换为12V、以驱动16个继电器。 继电器芯电阻值为240Ω Ω。 因此、12V 的输出电流大约需要711mA。 我在第6页中查看了 LM34927的数据表、其中电流最小限制为0.7A。 我想在下面提出两个问题。
1.能否使用 LM34927将24V 转换为12V、以驱动约700mA 的16件车辆?
2.如果问题1的答案是"是"、如何确定输出电感值、它是否有任何限制?