This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 电池检测

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696039/bq25703a-bq25703a-battery-detect

器件型号:BQ25703A

尊敬的王:

我搜索并查看您关于电池检测的回复。

第一步:标题为"BQ25703A 电池检测问题":e2e.ti.com/.../654386

在本部分:您描述:"bq25703A CELL_BATPRES 引脚:LOW 表示电池存在、HIGH 表示电池不存在。 " 我认为数据表中定义的这个引脚是错误的。 它应该为低电平表示电池不存在、而高电平表示存在。 对吧?  

第二:标题为" cell_batprez 双重功能问题:https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/179/t/635339?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25703A%20BATTERY%20DETECT

在本部分中、您说: "CELL_BATPRESZ 引脚被拉至 VCELL_BATPRESZ_FALL 以下以指示电池移除。" 这涉及到一个外部电路需要下拉 CELL_BATPRESZ 引脚以让 bq25703A 知道电池的移除情况。

我想问:BQ25703A 是否有任何引脚可以告诉 MCU 电池已拔插?  BQ25703A 如何检测电池取出或未插拔。

以上是我之前讨论过的对您的困惑。 以上是我在客户板上发现的我自己的问题。  我的问题也是关于电池检测。 下图是我们的寄存器设置。

我的客户希望 BQ25703A 在电池被取出时通知 MCU。 我们发现0x22位1可以指示 BAT 移除 acitve。 但是、当我们插入和拔下电池时、该寄存器值不变、状态不变。 在您的描述中,无论我们是否需要通过外部电路拉低 CELL_batterypresz 引脚,我们都可以看到 0x22位1上的变化? 如果是、BQ25703A 无法单独检测电池是否已取出或插入。 需要外部器件控制。 如果正确,BAT 移除 acitve 寄存器何时可以使用? 如果是错误的、请帮助检查下图中设置的 whick 寄存器是否错误、以及我们如何看到0x22位1发生变化以通知 MCU 电池状态。  

 


 

BQ25703A 电池检测问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我修复了原来的帖子。 对于 BQ25703A 的 CELL_BATPRESZ 引脚、它是用于1-4节电池设置的电池选择引脚。 CELL_BATPRESZ 引脚从 VDDA 偏置。 CELL_BATPRESZ 引脚还将1节电池的 SYSOVP 阈值设置为5V、2节电池的 SYSOVP 阈值设置为12V、3节/4节电池的 SYSOVP 阈值设置为19.5V。 当 CELL_BATPRESZ 引脚被主机控制器或其他电路拉低至 VCELL_BATPRESZ_FALL 以下时、表示电池已移除。 该器件退出学习模式并禁用充电。 REG0x05/04()恢复为默认值。
    是的。 主机拉低表示电池不存在。 请注意、主机将其拉低。 BQ25703A 不执行电池检测。 主机控制器或其他电路执行电池检测。
    2. BQ25703A 没有任何引脚指示 MCU 电池已拔下。 BQ25703A 未检测到电池已取出或已拔下。 BQ25703A 还需要来自主机或其他电路的此信息来告知电池已移除。
    3.当您希望使用0x22位1指示 BAT 移除时、我们需要通过外部电路拉低 CELL_batterypresz 引脚。 然后、我们可以看到0x22位1处的变化。 是的、BQ25703A 无法单独检测电池是否取出或插入。 CELL_batterypresz 是一个输入引脚、而不是输出引脚。 我们需要外部器件控制。 要检查"PROCHOT 状态寄存器"位、我认为我们需要在"PROCHOT 选项1"寄存器中启用该 PROCHOT 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王:

    非常感谢。
    我们在测试时启用了 PROCHOT 选项1寄存器。

    张若纳斯