This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:当 CUV、COT 时、CHG 和 DSG FET 关闭

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695875/bq78350-r1-issue-chg-and-dsg-fet-off-when-cuv-cot

器件型号:BQ78350-R1

您好!

我两次观察到 BMS 两个 FET 都关断、这使其无法充电和放电。

当电池组放电、然后加热至超过充电过热时会发生这种情况。 我不确定是什么是旗帜的延续(不幸的是,我现在没有任何日志)。

但最终状态为:

标志 CUV = 1

标志 COT = 0

CHG FET 和 DSG FET 关闭、BMS 被阻断。

这个问题是不是我不明白吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaroslaw、
    电池组在放电时通常会发热、尤其是在放电速率较高的情况下。 如果温度是问题、请确保在系统中设计足够的热管理。
    CUV =1是一个欠压条件。 对于温度、存在 OTC 和 OTD 条件。 默认情况下、OTC 为55 C、而默认情况下、OTD 为60 C、因此在放电期间可能会使电池组发热以防止充电。 如果该值已恢复为0、则电池组必须冷却到低于50 C 的 OTC 恢复值、并且这种情况不会阻止充电。
    请注意、技术参考手册(TRM)第3.2节中描述的 CUV 操作与第5节中的预充电操作不同。 阈值和恢复阈值不同。 此外、请确保为预充电条件选择了合适的 FET。 如果您的电路设计未实现预充电 FET、但配置设置为一、则电池组将无法充电。
    检查参数配置中的阈值和 FET 选项[PCHG_EN]位选择。 日志文件应允许您查看电压下降、温度上升以及电池组模式和状态变化时发生的情况。 状态后的监控应显示恢复以及启用了哪些 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    看起来电池组温度低于恢复温度、但 CHG FET 仍处于关闭状态。

    但您已经了解了预充电、我将对其进行检查。