This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:I2C 总线

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61070, BQ35100, TIDA-01236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695979/bq35100-i2c-bus

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:TPS61070TIDA-01236

您好!

关于电路板 TIDA-01236、如相关文档 TIDUCU1中所述、将 TPS61070用作升压转换器、用于为蜂鸣器提供4V 电压、同时为 BQ35100供电和启用、这有几个问题、如下所述:

电池电压、即使器件的主输入电压 Regin 没有。

2.对于要关闭的芯片、GE 应该为低电平、我看到的唯一"下拉"是、从升压稳压器的反馈引脚、超过2M。 显然、芯片不会有直接电源、但我想知道如果芯片从 I2C 上拉电阻器"消耗"功率、是否会有内部电路运行。

I2C 线路上显然有上拉电阻器、 即使在断电时也会在 BQ31500输入端施加电压、大多数 IC 上的输入保护是电源轨的二极管、因此它会"寄生效应"为其供电、并在电池上产生额外的泄漏电流、而在未供电的芯片上施加电压。

该参考板上的实施是否经过验证并表征为在超低功耗应用中的预期行为?

我不知道、我在这里缺少什么吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、
    1、这不会导致芯片出现任何问题。 在这种情况下、IC 不会通电、引脚泄漏将只是器件数据表中定义的标准泄漏。
    2.不 没有这样的内部电路。
    3、芯片的 i2c 引脚是漏极开路。

    是的、参考板上的实施经验证。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Onyx 的响应、

    我理解您的回答、我仍然不太确定第3个问题、我是说 I2C 电路仍然是 CMOS 电路、在没有电路通电的情况下、不应将电压施加到 CMOS 输入端。 我发现它是开漏的、但仍然会通过上拉电阻器向输入施加电压、我在数据表中找不到任何东西、甚至没有 I/O 端口图。

    我看到您是 TI 员工、此芯片上是否有更详尽的信息?

    提前感谢。