This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:堆叠器件的最大数量

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695977/bq76pl455evm-maximum-number-of-stacked-devices

器件型号:BQ76PL455EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1

大家好、我正在使用 BQ76PL455EVM 来监控电池电压、我想构建一个由210节电池组成的电池组。 在 BQ76PL455EVM 用户指南中、据说最多可堆叠6个 BQ76PL455EVM、这意味着最多可堆叠96节电池。 但是、在 BQ76PL455A-Q1数据表中、可以说最多可堆叠16个 IC、这意味着最多可堆叠256节电池。 那么、对于210节电池的电池组、我可以堆叠多达16块电路板吗?

提前感谢您。

Mislav Blajic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mislav、

    您最多可以堆叠其中的16个器件。 说明文件中出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。
    Mislav