This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34927:LM34927 24V 至12V 输出电流能力和输出电感值

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34927, LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695676/lm34927-lm34927-24v-to-12v-output-current-ability-and-output-inductance-value

器件型号:LM34927
主题中讨论的其他器件: LM5161

我想使用 LM34927将输入电压24V 转换为输出电压12V。 输出、仅用于驱动16个继电器。 每个继电器芯电阻都有270Ω Ω。 因此我计算输出电流大约为711mA。 因此、请确保 LM34927能够驱动它。 当输入电压相等於48V 时,我在数据表第6页看到的最小电流限制阈值为0.7A。 可以帮助我确保以下2个问题。

使用 LM34927将24V 转换器转换为12V 时、最大输出电流值是多少?

2.如果输出电流最大电流值可以满足我的设计需求、如何确定输出电感值?

请注意、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将此请求推荐给我们的 LM34927专家 Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    LM34927的额定直流输出电流为600mA。 通常选择电感器来提供额定满载电流的30-50%的峰峰值纹波电流。 最小电流限制设置为700mA (对应于峰值电感器电流)时、没有裕度。

    根据最大输入电压、您的应用需要考虑的一个选项是 LM5161 100V、1A 转换器(如果不需要100V 输入额定值、则还有其他选项)。 LM5161包含可配置软启动和 FPWM/DEM 特性。 此外、12V 的输出电压可通过二极管连接到 VCC、以减少偏置功率耗散(尽管输入仅为24V 不会带来很大的好处)。 根据您的负载配置、3类纹波注入电路可能是您在 FB 提供所需纹波幅度的最佳选择。

    此致、
    Tim