This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65186:当 PWRUP 引脚被拉高时、芯片不会出现。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695755/tps65186-chip-does-not-come-up-when-pwrup-pin-is-pulled-high

器件型号:TPS65186

我已经使用数据表中的参考设计创建了一个 PCB。  虽然芯片被唤醒并可通过 I2C 进行通信、但我无法使其为电源加电。  当 PWRUP 拉高时、振荡器开始为负电源供电、我看到 VN 上的电压大约为-2伏特、电表为1米。  然后芯片关闭并将 VCOMF 或 VN_UL 置为有效。  VCOM 引脚被连接至低电平来禁用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    如果 VN 无法调节、器件将不会继续启动。您能否通过示波 VIN 来确保启动期间输入电源保持稳定?

    请确保电源板未连接到 GND、并且 VN 的二极管和电感器具有足够的额定电流。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rick。  接下来、我将介绍 VN。  我对照数据表查看了原理图、发现我不小心在 VEE_DRV 引脚上使用了100nF 而不是10nF。  这会导致我的问题吗?  我还没有机会更换上限和范围。

    我确实验证了电源板未连接到 GND。  它连接到 VN。  对于电感器、我使用 了  4.7UH 1.24A 210m Ω 的 VLS252012CX-4R7M-1。  对于二极管、我使用 了 TSSA3U45 R3G、这是 一种肖特基45V 3A DO214AC 二极管。  这些器件是否看起来合适?  我以为他们是过命的。  我正在寻找更大的器件、因为我们正在手工构建原型。

    我将在获取波形时发布这些波形。 感谢你的帮助。

    Don