This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566250:TPS566250的默认电阻值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS566250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695905/tps566250-about-the-default-resistance-value-of-tps566250

器件型号:TPS566250

你好。

我的客户使用 TPS566250。
我的客户希望默认将输出电压设置为1V。

数据表第17页的表6中列出了建议电阻值、但 R1和 R2的电阻值都是相同的值(R1=1.37V/R2=1.65V)。
我可以默认将输出电压设置为1V 吗?

此致。

Yurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    R1=1.1kOhm、R2=1.65kOhm 应为1V 输出电压值、数据表可能需要一些更新。