This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61041:如果反馈电阻变为高阻抗、应考虑什么?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695765/tps61041-if-feedback-resistance-changes-to-high-impedance-what-s-thing-should-consider

器件型号:TPS61041

大家好、  

客户希望将反馈电阻分别从 R1=2.2M 和 R2=160k 更改为 R1=4.3m 和 R2=330k、同时保持相同的电压=18V。  

他们应该考虑什么问题、或者在设计中是否可以接受?  

此致、Naoki Yada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分压电阻越高、输出电压精度越低。 通过分压电阻器的电流越大、精度越高。 但是、如果它们的输出电压精度不高、它们可以这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 I undertand。

    此致、Keisuke Wakazono