This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:需要从加电到 I2C 通信开始的延迟?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695503/bq25120a-delay-required-from-power-applied-to-start-of-i2c-communication

器件型号:BQ25120A

我发现、如果我们在 MCU 启动后的70ms 之前尝试与 BQ25120A 通信、则通信会失败。  我在数据表中看不到关于这一点的任何内容。  这是指定的吗? 如果没有、其他地方是否提供最小值/典型值/最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Denis、

    很好的收获 在开始通信之前、您必须等待 twake1计时器。 让我在数据表上清楚说明一下。 感谢您的指点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    twake1的规格最小为80ms、最大为1s。 一秒似乎是启动时的长延迟。  我想典型值更接近80ms?

    最小化延迟的唯一方法似乎是每隔几 ms 循环一次并尝试通信、直到成功。  是吗?  或者、是否有其他方法来判断何时可以进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Denis、

    它将是 twake1的较低设置、即80ms。 我将为最大20ms 的预期变化添加注释。 因此、从 SYS 启动时、100ms 应该是一个过长(超过足够的时间)。

    您可以读取寄存器0x00以确保器件已启动。 我喜欢你的想法。 您可能可以初始化外设、计时器、GPIO 等(取决于所需的时间)、然后以10ms 的块循环以确保您可以读取。


    此致、
    gautham