This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:识别标准下游器件的充电电流能力

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695349/bq24392-identifying-the-charge-current-capability-of-a-standard-downstream-device

器件型号:BQ24392

大家好、

BQ24392如何知道标准下游器件的充电电流能力是100mA 还是500mA?

在数据表中、仅显示100mA。

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    BQ24392仅通过 GPIO 向主机指示充电器类型。 在标准下行端口中、BQ24392不决定下行器件的充电电流能力。 USB 主机通过器件的枚举来确定这一点。 BQ24392确实有助于 USB 主机确定是否应通过数据表中第8.1.1.1节所述的 CHG_AL_N 和 CHG_DET 引脚使用高电流或低电流。 如果 SW_OPEN 为高阻态、则 DP 和 DM 开关处于断开状态、并且无法进行主机到器件的通信、因此应使用最低充电电流(100mA)。