This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:学习周期问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695541/bq34z100-learning-cycle-problems

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我有一个带有 bq34z100的8S10P (28.8V 26Ahr)电池组。  我尝试遵循文档、但一些术语似乎与 bqstudio 1.3.x 不匹配。  "update_status"现在是否为"learned_status"?  RUP_DIS、VOK、AAND QEN 似乎都运行正常。  在开始时、learn_status 为4、在充电期间为4、在放电期间为5、在 VOK 再次变为绿色时为6。  我在任何时候都没有看到 RA 表的任何更新。  我在 C/5 (5安培)放电。  我使用制造商推荐的化学品选择 Samsung ICR18560-26H。  附加的是日志文件。  我确定我错过了一个设置。

Thankse2e.ti.com/.../Log-Files.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    是的、这些术语指的是相同的东西-我将在内部升级此问题以进行修复。

    感谢您提供多个 gg 文件。  我在下面附上了一个屏幕截图、其中显示 RA 表确实更新了。

    第二组看起来没有更新、但将在下一个学习周期更新。  两个表(Ra0和 Ra0x)之间的测量仪表 Ping 钳位、用于减少对同一位置的闪存写入、并确保在器件写入(不覆盖)期间断电时不会丢失数据。

    此致、

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、为了清楚起见、所学周期= 6意味着这是一个成功的学习周期?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    是的。 更具体地说、5表示 Qmax 更新、6表示 Ra 表更新。

    此致、
    Bryan Kahler