This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:学习周期仅适用于非常小的闪存更新正常单元

Guru**** 2574975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696046/bq34z100-g1-learning-cycle-only-works-with-very-small-flash-update-ok-cell

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

在以下论坛帖子中、建议将氢电池的闪存更新正常单元更改为999mV: https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/p/491414/1794498

这与默认 的2800mVolt 大不相同。 在使用10s1p 镍氢电池的设置中、化学 ID 恰好相同、为6100、我们可以在校准分压器值时根据数据表中给出的公式进行计算: 闪存更新正常电池= 800m*10*5000/17583 = 2275mV。 但是、使用这些值 、更新状态最大误差不会在学习周期中按预期发生变化。  但是、当将闪存更新确定单元设置为999mV 时、它似乎可以工作。

两个问题:

1.校准后的分压器值为17583,与计算得出的15740相比较。 这种差异是否非常大?

2.如果闪存更新正常单元 的电压仅为999mV、闪存更新的最小电压是多少?

提前感谢、

古斯塔夫

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gustaf、您好!

    有关闪存更新正常单元的公式和2800mV 指导基于锂离子化学成分。

    对于镍氢/镍镉化学物质、请使用800mV 至1000mV 之间的值。

    对于铅酸、请使用介于1000-1200 mV 之间的值。

    校准后分压器会增加。 该值不会非常大。

    2.要确定闪存更新的最小电压是多少、请根据经验进行测试、方法是在每个化学物质的上述给定范围的顶部设置一个值。 在您的第一次范围扫描中、递减50mV、然后测试是否将值写入闪存。 使用第一个失败的写入电压值作为新的上限、并将步长减小到10mV。 如果需要该分辨率、请在1mV 时再次重复。

    此致、
    Bryan Kahler