This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:电流校准

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696113/bq34110-current-calibration

器件型号:BQ34110

您好!

当我想在 BQ34110 EVM 上进行校准时、我面临一个问题。

我的配置如下:电池6S 7200 mV 连接到 EVM 并通过 EV2300连接到 PC、VEN_EN = 1、J2配置为>5V、J5连接到16V

当动态负载上的电流设置为零时、我可以看到 BQ34110读取为0、因此 CC 偏移也正常。

现在、当我施加1安培负载时、BQ34110的读数为-1018mA。 因此、我通过按下 CAL_TOGGLE 并单击 CAL_EN 标志来进入校准模式。

然后、我设置串联电池的数量、并通过输入-1000mA 来校准电流。 我在"Calibrate Gas Gauge"按钮旁边看到一个绿色的复选标记、但电流仍然为-1018mA。

如何完成校准?

感谢您的帮助!

Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mickael、

    由于电池更新正常电压参数、器件很可能无法写入数据闪存。 假设采用镍氢/镍镉电池化学成分、请在更新串联值之前将电池更新正常电压参数设置为800。

    请执行选项 A 或选项 B 中的步骤:

    选项 A:
    1) 1)使用默认固件重新编程监测计
    2) 2)将 Cell Update OK 电压设置为800
    3) 3)设置序列值

    选项 B:
    1) 1)启用校准模式
    2) 2)将 Cell Update OK 电压设置为800
    3) 3)退出校准模式
    4) 4)设置序列值

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您的快速回复!
    我会尝试这些步骤、如果不起作用、请回来。

    此致、
    Mickael