This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:来自太阳能电池板的能量收集 IC、用于在不干扰运行的情况下进行电池充电

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695724/bq25505-energy-harvesting-ic-from-solar-panels-for-battery-charging-without-interfering-with-operation

器件型号:BQ25505

大家好、

我发现了一些我感兴趣的东西、我很好奇是否有任何类似的器件可以满足我的需求。

我有一个电源特性 PCB、由四节串联的18650电池(锂离子)供电。 PCB 的工作方式与汇流箱类似、22个太阳能电池板串联连接到系统。 当电子器件不工作并测量功率(这是大部分时间)时、面板与逆变器串联。

每个面板的功率为350 W、断路电压为45V。 当我可以切断接地面板的电源(连接到接地端的最低面板- 45V 至接地端)并切断电源时、我想进行某种形式的能量收集、以免将逆变器关闭(干扰运行)  但使用一些电源为电池充电。 上面提到的部分似乎是这样做的,但规模很小。 是否有任何 IC 可以实现此目的?

任何帮助都将不胜感激!

如果需要更多信息、请告诉我!

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    BQ25505可以为电池充电并同时为系统供电、但它适用于超低功耗应用。
    电池电压可通过外部电阻器进行编程。