This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:直流输出电压精度

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695451/lp8758-e0-dc-output-voltage-accuracy

器件型号:LP8758-E0

您好!

直流输出电压精度保证为±2%。
我知道、在考虑以下因素的情况下、电气特性被表示为值。
 
・μ A 电压基准
・μ A 直流负载调节
・μ A 直流线路调节
・流程
・μ V 温度

哪些参数会影响精度?
既然 这不是必须保证的,你会不会给我一个意见?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

     您列出的所有参数都会影响直流输出的精度。 "在 PWM 模式下可保证±2%的精度、在 PFM 模式下可保证±2%+20mV 的精度"意味着在所有这些条件下、直流输出值仍可保证为最坏情况。

     

     如果您有更多问题、请告知我们。

    谢谢!
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil -San、

    感谢您的回复、
    在考虑所有条件下的最坏情况时、哪个参数影响最大的精度?
    如果有参考值、请告诉我2%的明细。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuco-San、您好!
    通常、基准是主要基准、它约为1%;负载调节约为0.3%;线路调节约为0.05%;过程约为0.05%、温度约为0.5%、范围为–40°C≤TJ≤+125°C
    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil -San、

    感谢你的答复。
    我了解到总比率为1.9%。 0.1%被理解为裕度。 是这样吗?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

     是的、您可以将其视为裕量。

    谢谢!

    Phil