This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7705B:电阻器容差

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7715A, TL7705B, TPS3700, TPS3702, TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696080/tl7705b-resistor-tolerance

器件型号:TL7705B
主题中讨论的其他器件:TL7715ATPS3700TPS3702TPS3701

您好!

我们使用 TL7705B 来监测几个5V 电压轨、并希望对其进行调整以监测15V 电压轨(TL7715A 没有我们所需的温度范围、我们已使用 TL7705)。

我们将在15V 电源轨上添加一个串联电阻器、并将其输入到器件的感测输入中。  我已经看到了该器件的数据表、其中指出感测电阻分压器中的 R1和 R2分别为23K 欧姆和10K 欧姆、这是否准确?  TI.com 上的数据表没有电阻器标注的注释1。   

我还想了解电阻器上的容差。  电气特性表的跳闸容差给出了它们之间的差异、但不是它们的绝对容差。

此致、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jake、

    我为 TL7705B 提取了旧数据表、您答对了、R1 = 23k Ω、R2 = 10k Ω、标称值。 我们不会为这些电阻器提供容差、对于在建议的工作条件以上使用此器件的任何应用、都应进行彻底测试。 我已经看到使用串联电阻甚至齐纳二极管来钳制输入电压的成功应用、但我建议使用具有15V+能力的较新器件、该器件已经过 TI 的全面测试和保证。 我建议使用 TPS3700、TPS3701和 TPS3702器件系列、这些器件具有18V 和36V 电压能力。

    我们将努力更正电流 TL7705B 数据表、将电阻器注释添加回、但我们不专门保证电阻器容差、而只保证器件精度。

    希望这对您有所帮助! 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    尽管这两个电阻器的比率可能很精确、但绝对值可能具有巨大的容差。 您应该会得到双位数百分比率。

    Kai