This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820:看门狗超时的时序变化

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695907/tps3820-the-timing-variation-for-the-watchdog-time-out

器件型号:TPS3820

尊敬的团队

该器件具有看门狗超时功能、为112ms 至300ms、因此这是适用于所有角落的6 sigma 数据、对吧?

那么、对于特定器件、我们想知道哪个条件会影响 看门狗时间漂移? 喜欢 temp? 这种情况与时间偏移之间也存在某种关系。

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    影响看门狗计时的主要因素是温度和工作电压。 没有直接关系、因为并非每个器件都具有相同的时序、但通常情况下、在高温下、时序更快、在低温下、时序更长。 我看到过几乎没有随温度变化的器件、因此它确实取决于温度。 数据表中提供的时序规格考虑了所有温度和工作条件下的所有器件变化。

    希望这能解答您的问题!

    Michael