This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:5V 稳压器的电流问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696062/lm1085-current-issues-for-5v-regulator

器件型号:LM1085

我在一个非常简单的电路中使用 LM1085IT-5.0/NOPB。  我将引脚3连接到+24V、将引脚1连接到24V 电源的接地端(在没有负载的情况下、输出为预期的5V)。  当我连接3.34欧姆的负载时、输出下降到1V-1.5V 之间。  我的理解是、该稳压器能够提供3A 电流。  我可以俯瞰什么?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    虽然您正确地知道 LM1085的额定电流高达3A、但有几个因素可能会限制您的输出电压。 在19V 余量(Vin - Vout)和1.5A 负载下、您尝试消耗28.5W 功率。结至环境热阻为22.8C/W、 当您尝试的条件远远超过 LM1085的125 C 结温额定值时、结温将比环境温度高~650 C。 您未达到预期5V 输出的原因很可能是您触发了热保护。

    建议降低输入电压、以降低稳压器中的功耗。

    非常尊重、
    Ryan