This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:我可以获得 LP5569环形演示板吗? 或者 BOOST-LP5569EVM 板是否已经具有它?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOST-LP5569EVM, LP5569, LP5018, LP5024EVM, LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695647/lp5569-can-i-get-a-lp5569-ring-demo-board-or-is-the-boost-lp5569evm-board-already-has-it

器件型号:LP5569
主题中讨论的其他器件:LP5018LP5024EVMLP5024

您好,我可以获得 LP5569环形演示板吗? 或者 BOOST-LP5569EVM 板是否已经具有它?

我是德州 A&M 的博士生、想使用 LED 环形灯作为物体跟踪的 LED 标记器、您能帮我解决吗? 我可以使用更高频率的 LED 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、南杰、

    感谢您的联系。

    很抱歉、我们目前没有可用的演示板、因为这是相当受欢迎的。

    您可以申请 EVM 作为参考。

    LP5024和 LP5018支持29kHz。 LP5024EVM 具有 LED 环和 GUI。

    请看一下。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢您:)我们现在将根据需要使用 LP5023EVM:)