This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:要求更换 Vishay 的部件、例如 Si4848DY Si7852DP Si4850EY

Guru**** 2610075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695412/tps23754-ask-for-replace-the-part-of-vishay-such-as-si4848dy-si7852dp-si4850ey

器件型号:TPS23754

尊敬的 先生:

因为 VISHAYDT 需要很长时间、所以我们要替换它。 但我们发现很难实现我们的目标。您会给我们一些 建议吗?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4400517、我们很抱歉花这么长时间来回复此主题。 我们的目标是在24小时内回复初次发帖、并在后续谈话后48小时内回复。

    您似乎正在寻找我们在某些设计中使用的推荐 Vishay MOSFET 的可能替代产品。 我的回答是否正确?

    通过"DT"、我假设您是指交货时间、对吧? 那么、Vishay MOSFET 的可用性现在很难?

    我已将此主题分配给我们的 PoE PD 应用工程师 Darwin Fernandez。 他将在48小时内回复、并可能更换。

    感谢您考虑 TI 的 PoE 解决方案、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    很抱歉耽误你的时间。

    对于两 个同步 FET、您可以考虑可用的 CSD19537Q3T。

    对于初级 FET、我看到许多器件处于库存状态、并可立即供货。

    此致、

    达尔文