This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24166:器件变得过热

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695580/bq24166-part-becoming-too-hot

器件型号:BQ24166

大家好、

请参阅下面我的客户提出的问题。

我对 bq24166有疑问。 当我为电池充电时、芯片变得非常热(我的红外摄像头显示温度超过70°C)。 这比我的无线充电本身温度更高。 我需要找到一种方法来降低 bq21466的温度。 我使用无线充电作为输入源。 我在那里测量6.5V、电流约为1.6A (通过充电器的 WPC 输入功率计算得出)。 您能否帮助我并告诉我 bq24166为什么变得如此之热?

谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否仅测量 BQ24166的原始效率? 最好能够提供 BQ24166的输入电压、输入电流、输出电压和输出电流。 (请注意、输入电压测量需要在去耦电容处尽可能靠近器件、因为会存在 PCB 布线阻抗)。 获得效率数据后、可以执行以下几个可能的步骤:

    如果效率不符合预期、那么我们需要调试影响效率的因素。

    2.如果效率符合预期,则可能需要找到效率更高的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Needhu、

    bq24166、QFN 或 WCSP 使用哪种封装?  如果是 QFN、则芯片底部焊盘焊接了多少铜、直接焊接在顶部或通过过孔焊接到内部和/或底层?